This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:主运算放大器;辅助总线负载(&A)...

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711548/pca9548a-primary-secondary-bus-loading

器件型号:PCA9548A

您好!

我在我的设计中使用的是 PCA9548A、我担心总线电容会保持在400pf 以下。  我是否需要考虑初级侧+次级侧上的总线电容、或者两者之间是否存在隔离?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、您好!

    "我需要考虑初级侧+次级侧的总线电容、还是两者之间存在隔离? "
    -如果次级侧的开关/通道被禁用,则两侧被隔离。 如果启用了次级侧的通道、则两侧之间没有隔离、两侧的电容将汇总在一起。

    谢谢、
    -Bobby