This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:用于非 USB 数据的 USB2.0集线器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711412/tusb4020bi-usb2-0-hub-for-non-usb-data

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件:TS3USB221

大家好、

我正在寻找 USB2.0 2:1开关集线器、用于 USB 数据和非 USB 数据、如下所示。

TUSB4020BBI 是否支持以下 USB 和非 USB 开关集线器?

如果有任何其他设备支持它、您能告诉我吗?

谢谢、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    我相信、USB 多路复用器正是您想要的。 "非 USB"数据速率是多少? 切换是否是您的应用的唯一要求? 检查 TS3USB221以查看它是否满足您的需求。

    www.ti.com/.../ts3usb221