This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP119:SN75DP119布局指南

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710743/sn75dp119-sn75dp119-layout-guide

器件型号:SN75DP119

尊敬的:


我们的客户使用 SN75DP119、但数据表布局信息是简化的原理图。

可以共享详细布局指南(如布线长度限制)吗?

平台 : 英特尔 BSW X5-E8000


如有任何建议、请告知我。


谢谢、


此致、


劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您使用该器件的数据速率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker

    我们使用 eDP v1.2、 刷新率为60Hz。

    如果有任何建议、请告诉我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    DP119可以在器件前10英寸、在器件后14英寸。 这也具有4mil 的宽布线、但使用6mil 的布线可以实现更远的距离。