This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:关于开关频率

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711262/iso5852s-regarding-switching-frequency

器件型号:ISO5852S

我想知道此驱动器 IC 允许的最大开关频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanan、

    由于时序规格严格、ISO5852S 理论上可支持高达1MHz 的开关频率。 但是、实际开关频率将受到热性能的限制。 高频开关会产生大量热量并将结温推至150°C 以上。 关于热分析、您可以按照第10.2.2.9节进行操作。 如有任何疑问、请告知我们。  

    此致、