This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:不带 MUX 的 TPS25810

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687069/tps25810-tps25810-without-mux

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212、

团队、

TPS25810数据表中建议使用 TPS25810+HD3SS3212解决方案。 是否有任何方法 可以省略 SS MUX?

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 NIC

    感谢您在 E2E 上发表您的问题。 此项目的最终应用是什么? 如果要传输数据、则需要使用 SS MUX 来控制数据线、具体取决于电缆方向。 但是、如果您将其仅用于没有数据传输的充电器、则无需 SS MUX。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果系统可以分配两个端口来支持 USB-C 端口上的两个方向、则无需多路复用器。

    Windows 10应支持 Type-C 端口、这些端口不会对 SS 线路的两个方向使用 MUX、而是分配两个端口(每个方向一个)。  端口应与 ACPI 中描述的相同,请参阅最新 ACPI 规范的第9.14节。

    ACPI 规范可从此处下载:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yoon。 这一点很清楚。 我将与客户讨论。