This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014:TPD3S014DBV:电源问题

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686981/tpd3s014-tpd3s014dbv-power-issue

器件型号:TPD3S014

尊敬的 TI 团队:

我在我们的项目中将此部件用于 USB ESD 保护和 USB 主机电源。 我想知道它在空载条件下将灌入的电流大小。我们观察到、在空载条件下、灌入的电流几乎为20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rupesh、
    我们将查看并尽快回复您。

    菲飞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rupesh、
    只想验证测试连接、TPD3S014被启用但无负载、那么电源电流接近20mA、对吧?
    您是在 EVM 还是自己的电路板中进行测试?
    电流消耗典型值应为66uA。

    此致、
    Feifie