This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:TPS65981发送源功能-最大电流设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS25820, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710886/tps65981-tps65981-transmit-source-capabilities---maximum-current-setting

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件: TPS25820TPS25810

您好!

我使用 TPS65981为 Samsung S3平板电脑充电、同时平板电脑(作为 DFP)与 FTDI FQ232R 设备(作为 UFP)建立 USB2.0连接。

我正在尝试在 TPS6598X 定制工具中定义发射源能力、以便最大电流小于0.5A。 但是、我发现将最大电流(例如降低到250mA)不会改变平板电脑的充电电流。 我没有 PD 分析仪来检查电源协商步骤是什么。 是否可以将最大电流定义为小于0.5A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerry、

    进入调试模式时、您可以使用 TPS6598x 应用定制工具读回协商的 PD 协议。 我的结尾有一个问题:为什么您使用 PD 以低于500mA 的电流进行充电? PD 用于在标准 USB 提供的较高电平下协商功率。 如果您只需要标准 USB 充电电流、则可以考虑使用 TPS25810或 TPS25820。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的建议。 我们的应用稍微有点奇怪、因为 TPS65981是系统的一部分、由电池供电、我们想看看是否可以将平板电脑的充电量减少到500mA 以下、以节省 TPS65981系统电池。 如果 TPS65981能够支持小于500mA 的拉电流能力、平板电脑可以忽略该电流并无论如何采用500mA 电流?

    此致、

    Gerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerry、

    根据 USB Type-C 规范、支持 USB 3.1数据速率的 Type-C 端口需要提供900mA 的电流。 仅支持 USB 2.0的 USB Type-C 端口需要提供500mA 电流。 TPS65981符合此规格、无法根据支持的数据速率提供低于这些电流电平的电流。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Eric、这澄清了这一点。

    此致、

    Gerry