This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:DESAT 阈值

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687462/iso5451-desat-threshold

器件型号:ISO5451

您好、数据表建议串联一些二极管以降低 DESAT 阈值。

但是、如果我需要从9V 降低到6V、我必须放置4个或5个二极管(0.7V)。

还有其他方法可以实现它吗?
可以使用低成本基准?
谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umberto:

    齐纳二极管可与 HV DESAT 二极管串联、以调节阈值。  

    此致、