This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:VSADJ 电阻器范围

Guru**** 2931230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711191/sn65dp149-vsadj-resistor-range

器件型号:SN65DP149

大家好、

请帮助确认 VSADJ 电阻器范围。

我们可以在该引脚上使用4.99K 到 GND 吗? 因为它是 Competitor-Parade (PS8407A)参考值、所以我们尝试使用 BOM 来替换它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您查看数据表中的图18、我们会显示 VSADJ 的范围为4.5K 至7.5K、因此4.99K 将起作用。