This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:TPS2552和 TPS2552D

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2552D, TPS2552, TPS2552-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710423/tps2552-tps2552-and-tps2552d

器件型号:TPS2552

大家好、

我刚刚获得了从生产到测试的第一个原型。

当尝试启用芯片时、它不起作用-当我将 EN 设置为活动状态时、它出现故障。

在调查此问题后、我发现在将其放入原型设计之前实际测试的芯片是 TPS2552D。

我注意到这个问题、我用 TPS2552D 替换了原型板上组装的 TPS2552、一切正常。

在查看 TPS2552和 TPS2552D 的数据表后、我发现这两个芯片几乎是相同的。

我不明白为什么 TPS2552不工作、而 TPS2552D 工作正常。

工作中的一个(TPS2552D)在其外壳上有15IL 标记、而工作中的一个(TPS2552)在其外壳上有 CHX 标记-这就是我看到两者之间存在差异的方式。

 

您能否帮助了解这两个组件之间的区别以及器件型号 TPS2552DBVR 在我的设计中不起作用的原因?

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shlomi Yehezkia,


     我看到了你的问题、   我稍后会回答你。

     

    此致、

    Bob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    这毫无意义。 唯一的区别是它们的键合线材料、这也是 D 版本更便宜的原因。

    您从何处获取 TPS2552样片? 您是否有可能获得虚假样片?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我终于理解了这个问题:  

    订购的样片附带"TPS2552-1"-闭锁。

    谢谢、

    Shlomi