This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1474:进入 A 和 B 总线线路的抗脉冲电阻器的电阻限值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686516/sn65hvd1474-the-resistance-limit-for-pulse-proof-resistors-into-the-a-and-b-bus-lines

器件型号:SN65HVD1474

大家好、

   这里有一个需要您帮助的应用程序。 为了   获得良好的系统 EMI 性能、我的客户希望在 TX/RX 引脚(R2~R5)上施加30欧姆电阻、并在 C180~C183上施加22pF 电容。 此处需要您的帮助、 以便获得包含副作用(如果有)的建议和评论。  

 

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伯特

    感谢您的提问。 在 RS-485总线线路上添加串联电阻、同时增加差分电容会增加网络中的传播延迟、并且会降低总线上的差分输出电压直流值。 这可能会降低您的最大功能工作速度以及在功能上传输和接收数据时可能使用的最大电缆长度。
    为了了解这些变化将对您的特定系统产生多大影响、您能否提供有关您的工作速度和通信距离的任何信息?

    此致、
    Max Megee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max Megee:

    工作速度为10MHz、距离为3米。 需要您的帮助才能获得有关此问题的建议和意见。

    此致、
    艾伯特·李。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伯特

    为了实现可靠通信、在一个给定的数据速率上、传输总线信号的上升/下降时间不应超过总位时间的1/3。 在10MHz 时、这意味着发送器的上升/下降时间不应超过~16ns。 SN65HVD1474指定了总线负载为54ohm 和50pF 时的驱动器上升/下降时间。 此总线条件下指定的最长上升/下降时间为14ns。
    在使用备用负载时、您的频率不会限制在10MHz、但您需要注意电缆添加到系统中的电容。 当电缆电容接近200pF 范围时、您可能会在系统上遇到更多抖动、从而开始影响功能。
    您是否对系统中的布线规格有任何了解?

    此致、
    最大