This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91050SDEVAL:Windows 10驱动程序问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91050SDEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685951/lmp91050sdeval-windows-10-driver-question

器件型号:LMP91050SDEVAL

我们的 IT 团队正在逐步淘汰 Win7系统。  我想使用 LMP91050SDEVAL 板和 SPIO4板在 Windows 10计算机上进行一些测试、我必须评估新传感器。  我收到一条错误消息、说明驱动程序不会安装。  USB 驱动程序似乎连接到 SPIO4、但评估软件显示"No Board" Found。  驱动程序上有一个解释标记,但当指向驱动程序文件夹时,它无法更新,并返回一条信息,表明驱动程序找到但未正确安装,或类似的信息。  是否有 Windows 10解决方案?  问题是否仅限于我们的 Windows 变体?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    是否可以使用管理员权限进行安装? 如果在安装过程中未以管理员身份运行驱动程序,这有时会导致安装驱动程序时出现问题。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了修改后的管理员权限、允许在本地系统上进行管理员。  它没有某些网络权限、但适用于我使用的几乎所有程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    请参阅我向您发送的 E2E 请求。

    此致、

    Dan