This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2064C:TPS2064C IOS 电流限制

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711165/tps2064c-tps2064c-ios-current-limit

器件型号:TPS2064C

TPS2064CDGNR 的 OCP 点是最小值还是最大值?

2.为什么规格中定义的电流限制不同?

如 USB3.0电路原理图所示,0.9*2已经达到1.8A。 是否存在低 OCP 风险?

是否有任何测试报告可以提供?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jingang、

    1. OCP 点应接近典型值,不应低于最小值和高于最大值。 在生产过程中、我们在不同的条件(输入电压、负载、温度...)下测试了许多器件 以获得最小值和最大值。 结果是正常分布、因此大多数器件接近于典型值。
    2.第一个表 Ta=25度,第二个表 Ta 介于-40deg 到125deg 之间。
    4.没关系。 每个通道的额定电流为1.5A。
    5、抱歉、大多数测试报告仅供 TI 内部使用、我没有为客户提供此器件的报告。

    感谢您对我们的关注。 如有任何问题、请随时咨询。

    此致、
    Bob