This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT41:SN65LVDT14

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT41, SN65LVDT14, DRV8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687554/sn65lvdt41-sn65lvdt14

器件型号:SN65LVDT41
主题中讨论的其他器件: SN65LVDT14、 DRV8860

关于 SN65LVDT14和 SN65LVDT41的 D 或 R 输入的 VIH 电平、我是否可以假设这些输入可以安全地承受5.7V 的电压? 我提出的原因是、我计划使用 DRV8860 (也是 TI 器件)的 DOUT 来驱动这些输入、并且该 DOUT 在 DRV8860中被内部拉至5.7V。 绝对最大值为6V、但在建议的工作条件下 VIH 没有最大电压。

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的;您应该能够将 DOUT 从 DRV8860连接到 SN65LVDT14/41的 D 或 R 输入。

    此致、
    相位