This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1512:兼容的 EVM

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1512, RS485-HF-DPLX-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711027/thvd1512-compatible-evm

器件型号:THVD1512
Thread 中讨论的其他器件: RS485-HF-DPLX-EVM

您好、E2E、

我有一位客户喜欢 VSSOP 中的 THVD1512、但没有 EVM。  我们是否可以订购另一个 RS-485 EVM、然后将 THVD1512焊接到上?  我尝试过的前4个或5个其他器件没有 VSSOP EVM。   

感谢您的帮助!

此致、

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    他们是否可以使用 RS485-HF-DPLX-EVM 评估 SOIC 封装变体? 两种封装选项的电气性能相同。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、
    没关系、但 Webstore 上没有可用的样片。 您能否向我的客户发送一些内容? 请离线联系我。

    Russell