This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243E:TRS3243E 如何处理未使用的 RIN 和 DIN?

Guru**** 2987960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710985/trs3243e-trs3243e-what-to-do-with-unused-rin-and-din

器件型号:TRS3243E

你(们)好。

我使用此器件将 RS232信号电平转换为控制状态 LED、但我不使用所有的 RIN 和 DIN。 我的问题是:未使用的引脚是否有标准配置-开路、接地或接至 VCC?

谢谢、

-Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、

    未使用的 VIN 可以保持打开状态。 这些引脚的输入电阻将电压拉至0V (这将转换为相应 ROUT 引脚上的高电平)。 未使用的 DIN 引脚通常应拉至 VCC 或 GND、以便将其偏置至已知的逻辑电平。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答!