This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:信号完整性

Guru**** 2894810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710876/dp83848i-signal-integrity

器件型号:DP83848I

您好!

我正在使用 Hyperlynx 工具进行布局后信号完整性分析。

使用提到的常去 IC。

时序眼图中给出的、但我无法理解。

我需要的是具有电压和时间刻度的眼图模板模式。

请提供 IC 信号完整性应用的链接、正是我需要眼图模板来生成眼图波形。

谢谢、此致、

Vinay。

Argus technologies、印度海得拉巴。

adduvinay@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinay:

    眼罩模式是 ANSI X3.263附件 J 的标准配置

    您可以使用 google 查找公开可用的标准。

    我们不提供 IBIS 模型来仿真 DP83848。

    此致、