This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I-MAU-EK:10Mbps DP83848 MAU

Guru**** 2944410 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711007/dp83848i-mau-ek-10mbps-dp83848-mau

器件型号:DP83848I-MAU-EK
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

您好!

我将与 MSP430G2和 DP83848 MAU 联合收割机配合使用。 MAU 的默认速率为100Mbps。  USB2MDIO 工具中的脚本设置为100Mbps。 我尝试将其更改为10M。 不奏效。 我还尝试 一次写入 一个寄存器0x00、0x1a、0x1b 和0x19、但速度相同。 有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hung、

    您应该验证 USB-2-MDIO 工具是否正常工作。

    尝试使用文件菜单中的查找 PHY ID 函数、以确保 USB-2-MDIO 检测到所选地址处的 PHY。

    然后、确保扩展寄存器访问的选择被设定为"否"。 DP83848不会响应扩展寄存器访问。

    此致、