This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12A 降压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, LM3489, LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687474/12a-buck

主题中讨论的其他器件:TPS65981EVMLM3489LM25085

大家好、

联系我们、了解是否所有员工都根据我们的标准对器件提出了任何建议。 我们需要一个占空比为100%的降压稳压器和一个大约12A 的最大电流输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、
    您没有提到所需的输出电压和输入电压范围。 DI 您需要纯100%占空比吗? 大多数具有 n-FET 的降压转换器将具有用于提供栅极驱动的自举电路。 占空比可能会超过100%、但高侧开关必须定期关闭、以允许引导电容器重新充电。 此操作是否可接受?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、John、

    感谢您的回答。 我们目前使用的是 LM3489、它是滞环 p-FET 降压控制器。 您可以在 TPS65981EVM 中看到用例。 我们需要100%占空比、以便能够以最小的损耗将20V 桶形插孔电源传递到 Type-C 端口。 但是、对于我们的下一个电源、我们将尝试从一个电源提供10A 电流。 在 LM3489上、我们通过 GPIO 控制反馈环路、将20V 桶形插孔源的输出电压调整为5V、9V、15V 和20V。 我们正在寻找与 LM3489类似的器件、它可以处理12A 的输出电流。 您是否有任何基于这些标准的建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    了解一下 LM25085:

    请告诉我、这是否对您有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John
    查看了数据表、我认为这对我们来说是可行的。 我们订购了一个 EVM 来自行测试该器件、以查看其是否非常适合。 感谢你的帮助。