This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:请求扩展温度 HDMI/DVI 电平转换器

Guru**** 2542700 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710694/ds90c387a-request-extended-temperature-hdmi-dvi-level-shifter

器件型号:DS90C387A
主题中讨论的其他器件:TFP401A

尊敬的先生/女士:

我们可以使用以下 IC:带 TFP401A 的 DS90C387VJD/NOPB,但“DSC90C87”不支持-40°C 至+85°C 的工作温度,因此请您推荐正确的 IC。

 

此致

库萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否了解过我们支持-40至115C 工作温度范围的较新汽车级器件 DS90C189?
    如需了解 TI 提供的完整产品系列和特性比较、请使用此工具:
    www.ti.com/.../compare