This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:TCA9535与 tca6416兼容

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416, TCA6416A, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687258/linux-tca9535-compatibility-with-tca6416

主题中讨论的其他器件:TCA6416ATCA9535

工具/软件:Linux

您好!

我将 TCA9535的数据表 与 tca6416进行了比较 ,两者看起来完全相同。  

此芯片之间是否兼容?

我们是否可以在板级配置文件中将芯片声明为"tca6416"以便与 pca953x 驱动程序配合使用?

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、跑了、

    这个问题似乎是您从接口(编程)站询问兼容性、这是正确的吗?

    我注意到这些器件可能具有不同的从器件地址:

    TCA6416A = 010000 (A0)

    TCA9535 = 0100 (A2A1A0)

    如果 TCA9535的 A2和 A1为 GND、则器件可以共享相似的地址。

    内部地址看起来是相同的、两者的读取过程也是相似的(先写入、然后从从器件地址和读取位开始重复写入) 因此、在编程/软件方面、只要使用正确的地址、就应该能够使用与 TCA9535相同的软件与 TCA6416A 进行通信。

    谢谢、

    -Bobby