This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:EMC 测试和使用 ISO1540进行设计

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, SN6505B, SN6501, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710179/iso1540-emc-testing-and-designing-with-the-iso1540

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: SN6505BSN6501SN6505A

下午好!

我希望您能提供有关使用 ISO1540进行设计以成功进行 EMC 测试的任何见解。 我担心器件的发射并通过测试。

谢谢、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julia:

    感谢您在 TI E2E 上发表您的问题,我们很乐意在这里为您提供帮助。

    我的一位团队成员将发布后续行动,但为了开始我们的工作,您能否详细介绍一下您的实施和系统? 简化的方框图对于初始讨论非常有帮助。

    例如、您可以展示如何生成隔离式电源(也可以根据类型影响 EMC)、如何配置1540 -电源值、上拉电阻器值、使用的数据速率等 了解您是尝试满足任何特定 EMC 标准还是尝试使用一般最佳实践来防止 EMC 问题也很有用。

    我们还可以查看原理图*if*,如果您需要,如果您愿意的话。 如果是、最好通过 PM (私人消息)/电子邮件来完成此操作、以保护 IP 的完整性。 请随意选择最适合您的选项、我们可以为您提供支持、并分享一些最佳实践!

    此致、祝您度过美好的一天!
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源: PxC-M03-24WS05-A

    ISO1540:

    1KOhm 上拉电阻

    0.01uF 去耦

    总线上的1-2个器件

    3.3V 至5.0V

    一般来说、我希望使用最佳实践来防止 EMC 问题的发生。 我们将尝试满足 EMC 标准、但我目前不确定该标准。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julia:

    感谢您分享有关您的应用程序的其他信息。 ISO1540是一款信号隔离器件、其信号的功率水平非常低、因此我们预计它不会在符合 CISPR 11、CISPR 22、CISPR 32等辐射或传导发射标准方面引起任何问题 我们也没有听说过任何客户由于 ISO1540而面临任何此类排放问题。

    作为一种良好的原理图和 PCB 布局实践、我希望您参阅 ISO1540数据表第25页的第10和11节。 如第10节所述、建议在 ISO1540的 VCC1和 VCC2处使用0.1µF μ F 的去耦电容器。 否则不会出现问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您花时间回答问题。 我一定会对电容器进行更新。 当我从另一个 MFG 中更换部件时、我错过了这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将测试 CISPR 11 B 类
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julia:

    感谢您分享您尝试达到的发射标准、CISPR 11 B 类。ISO1540本身不会在满足标准时引起任何问题、但系统中的电源可能会导致问题。 因此、请确保电源经过优化、符合 CISPR 11 B 类要求

    TI 提供的符合 CISPR 11 B 类要求的隔离式电源解决方案之一基于 SN650x 器件(SN6501、SN6505A 和 SN6505B)。 如果您正在寻找电源解决方案、可以查看这些器件。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您花时间回答问题。 我将查看电源。

    祝你度过美好的一天!

    Julia