This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMH1218:带眼图捕捉的 LMH1218噪声

Guru**** 2818135 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686598/webench-tools-lmh1218-lmh1218-noise-with-eye-capture

器件型号:LMH1218
主题中讨论的其他器件: LMH1219SIGCONARCHITECT

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

每次从 LMH1218中选择眼图捕捉时、BER 噪声都很高。 这是正常的吗?

LMH1219眼图捕捉不会产生任何噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    1)。 您是否使用 SigconArchitect 捕获 LMH1218眼图?
    2)。 捕获眼图时、请确保通道寄存器页面的寄存器0x3E[7]未打开-它设置为零。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 Sigcon 来捕获眼图。 我用  大约1'的走线将 LMH1219 OUT1连接到 LMH1218 IN0。 BNC 输入/输出连接到 Tek WFM7120 3G-SDI 分析仪。

    每次我进行眼图捕获时、WFM7120都会记录突发错误、图像变得不稳定。 寄存器03E 的设置没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、
    请尝试最新版本的 SigconArchitect。 我认为早期版本的 SigconArchitect 在眼图捕获期间重置了 lmh1218器件。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的版本是2.0.0.8 Built05/12/2016。 这是最新的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用最新的配置文件版本1.0.3.0 (这是我正在使用的版本、未发现此问题)。 以下是这些配置文件的链接:
    www.ti.com/.../sigconarchitect

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LMH1218配置文件升级解决了问题。

    谢谢你