This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0074:MUTEref 引脚的可接受电压范围

Guru**** 2925910 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710431/lmh0074-acceptable-voltage-range-for-muteref-pin

器件型号:LMH0074

我们正在设计使用 LMH0074的输入级、并希望使用可能会改变我的微控制器的电压来驱动 MUTEref 输入引脚、以使输入适应不同的电缆和条件。 我们还将 CD 和 MUTE 引脚连接到同一控制器。 我们的计划是使输出静音、扫描多个值的 MUTEref 并监控 CD 以查看其何时处于活动状态。 然后将 MUTEref 设置为工作范围中间的值。

LMH0074的数据表规定了 MUTEref 引脚保持开路时的标称电压为1.3V、并规定了0.7V 的范围。

如果我们使用 DAC 驱动它,范围将是0.6至1.3V? 或者可能是1.3V 至2.0V 范围? 或者在两者之间发生什么?

如果 DAC 能够输出0v 至3.3V 电压,是否存在损坏 LMH0074的危险(如果它在 VEE 至 VCC 范围内)?

谢谢

Philip J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    您可以使用 DAC 在1.3V 及以上的电压范围内驱动它。 在失去载波检测之前、均衡化电缆长度会随着 MUTEREF 电压的增加而减小。

    您应该能够从1.3V 一直到3.0V。 3.0V 时、电缆长度约为2m。

    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复。

    如果 DAC 在加电期间低于1.3V、在它受 CPU 程序控制之前、会对 LMH0074芯片造成任何损坏吗?

    此致

    Philip J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    我不会对器件造成任何损坏。 实际上、您甚至可以将该引脚接地、这不应该是问题。

    此致、Nasser