This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS6598x PPEXT 的 MOSFET 选择

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687117/tps65982-mosfet-selection-for-tps6598x-ppext

器件型号:TPS65982

大家好、

 我的客户希望使用 TPS65982获得20V4.25A 电源、因此他们需要选择 MOSFET 进行外部电源路径控制。 是否有任何规格。 (Rdson、Qg、Ear、...) 根据我的客户在98x 的 PPEXT 路径中选择合适的 MOSFET 的参考? 感谢您的回答。

此致、

程介南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    您列出的所有参数都没有特定的规格。

    您可以使用任何能够支持15A 电流更高的良好 FET、这种情况应该很好。 我建议使用15A FET 的原因是、连接时会出现明显的浪涌电流、该电流将远高于4.25A、FET 应承受该浪涌电流。

    或者、您也可以参考参考参考设计并使用参考设计中使用的器件。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我的客户在他们的设计中使用了 APM4826、但该 MOSFET 无法通过 Vbus 侧的简短测试、因此将会得到证明。 在同一条件下、SG30N04S 和 TI 的 CSD17309可以通过测试。 客户希望了解如何选择合适的 MOSFET。

    APM4826:    <<<您认为其 ID 不够大吗?

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我查看了 APM4826的数据表、它无法通过简短测试的原因是它的额定电流很低。

    该 FET 具有较低的额定电流以及较低的额定功率。 当 FET 在短路情况下具有高功率耗散时、这两种情况都会导致 FET 损坏。

    TI 的 CSD17309具有高电流额定值和功率耗散数字、这在短路期间很有帮助、并且它能够一直持续到保护机制启动。

    我假设 这与 SG30N04S 的情况相同、但无法确认、因为我找不到它的数据表。

    谢谢、

    Rahul