This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:DSI 应用示例

Guru**** 2815965 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686234/sn75dphy440ss-dsi-application-example

器件型号:SN75DPHY440SS

您好!  

 

 我们正在研究将 SN75DPHY440SS 用作 Apollolake DSI (MIPI) 到外部 LCD 的转接驱动器/重定时器 IC。 我是否可以知道 您是否有任何有关 DSI 应用而非 CSI 的应用手册(如数据表中所示)? 请 与我分享与此 IC 的 DSI 连接。

 

谢谢。

 

此致、

GIM 歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GIM、

    我们没有专门针对 DSI 应用的任何应用手册、但是 DSI 和 CSI-2在电气方面是相同的。 在协议级别存在主要差异。 请参阅 SN75DPHY440SS EVM (www.ti.com/.../dphy440ssrhrevm) 了解 DSI 连接、该 EVM 支持 DSI 和 CSI-2。

    很难分辨最大电缆距离,不同传输材料的结果可能不同,时钟速率、源信号摆幅、源信号去电平、 端点接收器的 EQ 功能将生效。DPHY440的 Rx 上支持高达4dB 的 EQ、TX 上支持2.5dB DE。 这些特性在一定程度上旨在补偿通道中的 ISI 损耗。 如果可以对降级眼图进行测量或仿真、他们应该能够了解是否需要 DPHY440的 ISI 补偿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton、

    DE 是否意味着 TX 上的预加重级别?

    我们想知道该器件可以支持的最大输入电缆长度。  电流长度为25英寸、PCB 上的5英寸(MIPI DSI 与电缆之间)和20英寸电缆。  最大数据速率为500Mbps。  此部件将放置在电缆的末端。

    下面 是时钟信号、您可以在该信号中检查电缆末端的眼高/图、

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GIM、

    是的、在我的帖子 DE 中、这意味着预加重。

    25英寸的 PCB 迹线和电缆应能够以500Mbps 的最大数据速率工作。

    如需澄清:

    您的眼图是在 数据路径中使用 SN75DPHY440SS 获取并启用的吗? 该图的时间刻度、每分段秒数是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barton、

    眼图是在不使用 SN75DPHY440SS 的情况下绘制的。 我们计划使用它来提高距离。

    谢谢。