This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:TUSB1002A 和 TUSB1002之间有何差异

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709888/tusb1002a-what-is-the-difference-between-tusb1002a-and-tusb1002

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件:TUSB1002

尊敬的先生:

客户在使用 TUSB1002时遇到一个问题。

从 S3/S4返回后、其 USB3.1 Gen2器件将降级到 gen1。

但是、如果更换以使用 TUSB1002A、则此问题将得到解决。

客户想要知道根本原因是什么?  TUSB1002A 如何解决此问题?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是由于许多原因造成的。 为了帮助确定原因、您能告诉我系统的外观是什么(例如 CPU->5000mil 跟踪->TUSB1002->2000mil 跟踪->USB 连接器)。 您在每个设备上使用了哪些 EQ 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户遵循 Intel CFL PDG

    端口1:PCH -> 6300mil / 1VIA -> TUSB1002 -> 1000mil / 1VIA -> USB A 型连接器

    端口2:PCH -> 6700mil / 1VIA -> TUSB1002 -> 1000mil / 1VIA -> USB A 型连接器

    EQ 和 CFG 均为悬空状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题可能是由 TUSB1002和 TUSB1002A 的 EQ 差异引起的。 但也可能是由于 TUSB1002A 与 TUSB1002相比抖动性能有所改善。