This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:电流消耗

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710633/pca9306-current-consumption

器件型号:PCA9306

大家好、我在我的设计中使用了 PCA9306TDCURQ1、需要一些帮助来确定电流消耗。 我已将 Vref1连接至1.8V、将 Vref2连接至3.3V。 如果有人能给我一些帮助、我将不胜感激。

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    空闲电源电流的简单估算值为(Vref2 - Vref1)/200k Ω。 实际电源由连接到 Vref2的电源供电。

    更详细的电流测量与连接到器件的上拉网络和器件的内部 Ron 有关。 有关这些计算的更多信息、请参阅以下文章:

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric