This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:SN6501应用建议

Guru**** 2530250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687120/sn6501-sn6501-application-recommendation

器件型号:SN6501

我们能否使用 SN6501 + LDO 设计5Vin / 5Vo IO = 300mA 的电源?  

您能否帮助推荐变压器和 LDO 器件型号?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您在 E2E 论坛上发布您的问题。

    1) 1)对于所需的规格、 尤其是300mA 负载、SN6501将过于紧凑、因为它的最大电流能力@ 5V 仅为350mA。  由于我们需要使用升压变压器来应对二极管和 LDO 上的压降、 因此我们需要在规格中增加裕度。  因此、我建议使用 SN6505解决方案。 它可提供高达1A 的电流、因此是一款出色的解决方案。

    2) 2)对于变压器、您是否知道您是否需要基本隔离或增强型隔离? 对于基本隔离(2.5kVrms) ,您可以使用来自 Wuerth 的以下变压器:750315371;对于增强型(5kVrms) ,您也可以参阅750315240,也可以由同一 家公司提供。 这些仅用作示例。 您/您的客户可以从其首选供应商处选择类似规格的变压器。

    3) 3)对于 LDO、您可以使用 TI TPS76350或 TPS76701QD、或其他具有类似规格的 TI LDO。

    为方便起见、 可 在此处获取上述解决方案(包括原理图和完整 BOM)的 SN6505 EVM 和用户指南:  

    SN6505 数据表中的表3 也是变压器器件型号的良好来源(第24页)。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:

    非常感谢您的热情帮助!

    此致
    刘罗宾