This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:DS90UB93/960配对问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1, DS90UB935-Q1, DS90UB953-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710660/ds90ub933-q1-ds90ub933-960-pairing-questions

器件型号:DS90UB933-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB935-Q1DS90UB953-Q1DS90UB913A-Q1

问题:

1) 1)下面是设计拓扑。  客户希望确认对 DS90UB933/960是正确的解决方案。

2) 2) TI 是否建议采用同轴电缆或 STP 电缆规格或供应商建议?

3) 3)这种拓扑中的验证过程是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 960专为200万像素摄像头而设计,而 UB933专为1百万像素传感器而设计,本例中的传感器分辨率是多少? 960和933不匹配。 您可以在 www.ti.com/fpd-link 中搜索 ADAS FPD-Link 器件

    2.你可以选择 rosenburger 或 Amphenuo 的电缆。 电缆规格。 在 d/s (UB960 d/s)或应用手册(UB913a/ub914a 电缆规格)中列出。

    3.我无法很好地理解这一点。 根据我的理解、这是一个高速 I/F、您应该具有低 BERT 来满足视频应用需求、您还应该通过汽车级可靠性测试。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、
    2个后续问题
    DS90UB960数据表指出、DS90UB960与 DS90UB953-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB933-Q1、DS90UB913A-Q1兼容。
    960和933的匹配度不好意味着什么?
    客户计划将4个 UB933与 UB960连接为数据表的 pp1。 此拓扑中的设计限制是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2MP 解串器用于匹配1Mp 解决方案、但效果不好。 您可以使用 UB964或 UB962来实现更好的匹配。
    2.见上文第1项。 从拓扑来看、这只是我们的4通道集线器 UB96x 的典型应用、拓扑没有限制。


    此致、
    Steven