This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:间歇性链路问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685857/ds64br111-intermittent-link-problems

器件型号:DS64BR111

我们开发了一款具有 SATA III 接口的 COM Express 载板、用于连接 SSD。 载板上装有一个带有英特尔 CPU 的 COM Express 模块。 是 DS64BR111。 总体链接为:Intel CPU -> COM Express 连接器-> DS64BR111 -> 7引脚 SATA 连接器->电缆-> SSD。

 

英特尔 CPU 和 SSD 之间 SATA 链路的可靠性出现间歇性问题。 我们正在确定根本原因。 一个值得关注的方面是 SATA 链路的信号完整性;我们在驱动器的操作系统和智能统计数据中看到了错误报告、表明驱动器偶尔检测到 CRC 错误。  有时,操作系统在引导时未检测到驱动器,有时检测到驱动器,稍后会出现错误,导致重新装入文件系统为只读。 我尝试通过 DS64BR111设置调整链路,但无法显著改善这种情况。

有任何帮助吗?  我们也可能希望通过电子邮件将其拉过来。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    下面是我在 SATA 系统中使用的引脚+ SMBus 配置、它会出现 OOB 信令问题、如您所述。

    引脚:

    ENSMB:1K 至 VDD (如果使用具有内部稳压功能的3.3V 模式、则为 VIN)

    模式:1K 至 GND  

    VOD_SEL:1K 至 GND

    TX_DIS:GND

     

    寄存器:

    寄存器              写入数据

    0x06                      0x18      /*启用 SMBus 寄存器

    0x08                      0x04      /*覆盖输出驱动模式

    0x0D                     0x01      /*锁定信号检测“开”通道

    0x0F                      0x01      /* 6.5dB EQ 增益

    0x10                      0xAD    /*线性输出驱动

    0x11                      0x80      /* 0dB DEM

    0x14                      0x01      /*锁定信号检测“打开”CHB

    0x16                      0x01      /* 6.5dB EQ 增益

    0x17                      0xAD    /*线性输出驱动

    0x18                      0x80      /* 0dB DEM

    0x23                      0x04      /* VOD = 800mV

    0x2D                     0xA5     /* VOD = 800mV

    0x4C                     0x01      /*禁用直流偏移校正

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们必须使用引脚模式进行配置;SMBus 不可用。 我们使用3.3V 运行模式。


    我们的配置为:

    ENSMB:1K 至 GND

    模式:1K 至3.3V

    VOD_SEL:1K 至 GND

    TX_DIS:1K 至 GND


    我看到我们的模式设置不同:高=连续通话、低= SAS 模式、快速 OOB。 (我还可以在这里看到、MODE = 0对于 SATA 很重要: e2e.ti.com/.../1183105。 您是否认为这可能是系统通电后驱动器检测的问题?  我们的结果有好有坏--我们可以在没有故障的情况下成功执行数百个启动序列,然后由于没有好的理由而遭到一连串的故障的袭击。


    建立链路后、模式设置是否对通信有任何影响? 如果不是、我们可能会遇到多个问题、因为我们还遇到了 PHY CRC 错误消息(由 Linux 内核引发)、我认为这些错误消息与信号完整性相关。 我在高速示波器上探测芯片的输入/输出、DS64BR111的缓冲/驱动输出似乎并不出色。 我附上了一张关于我所看到的内容的照片。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我认为原始设计已根据以下建议设置模式:从1K 到 VDD: e2e.ti.com/.../1958962
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joushua、您好!

    EQ 和 DEM 配置引脚设置是什么? 该信号将会过度均衡。 我们可以从改进波形开始、看看它是否消除了 Linux 报告的错误。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    整个拓扑结构位于 David 的原始帖子中。 电缆长度为12英寸。

    通道 A 为 SSD -> COM Express 模块
    通道 B 是 COM Express 模块-> SSD

    CHA/IN:EQ = 8.5dB (EQA0:1K 至 VIN/3.3、EQA1:1K 至 GND)
    CHA/OUT:DEM =-3.5dB (DEMA:浮点)
    CHB/IN:EQ = 0dB (EQB0:1K 至 GND、EQB1:1K 至 GND)
    CHB/OUT:DEM =-6dB (DEMB:20K 至 GND)


    前面显示的迹线位于 CHB/OUT 的远端(探测 SSD 控制器旁边的电容器)。

    编辑:添加了缺失的 EQ 设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    我建议减小 CHA EQ =最小值(EQA0 = 1k 至 GND)和 CHB DEMB =-3.5dB (浮动) 、以查看是否可以消除某些过度均衡。

    由于只有引脚控制来操作 DS64BR111、我建议尝试不同的方法。

    MODE =高电平

    VOD_SEL =高电平(使用非限制输出样式、可帮助 OOB 噪声传输)

    DEM =浮动

    SD_TH =低电平

    您还可以在 MODE =低电平时尝试上述设置、看看这是否有助于您的应用。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SD_TH 到低电平(从浮点)将提高 LOS 的阈值电平--这对链路有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    将 SD_TH 更改为"0"会增加信号检测阈值。  通过使信号检测灵敏度降低、可以更轻松地抑制空闲"噪声"并正确地重新传输 OOB 配置脉冲。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已进行了建议的更改。

    从功能上讲、该设计仍会启动。 然而,与我以前观察到的高度和宽度相比,眼睛张开度似乎更加接近。

    我假设眼图测量中的一些差异可能是由探测差异造成的(尽管使用了相同的测试设备);但眼图的总体特性似乎没有显著变化。

    我附加了另一个屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、

    基于眼图交叉、存在大量确定性抖动、无法通过线性均衡器进行补偿。  这可能是探测位置、但我认为还有一些 PCB 结构会影响眼图质量。  您能否向我发送一些带有 DS64BR111位置和测量点标注的系统图片?  它还有助于获取本机电路板文件以详细查看 PCB。  发送至 lee.sledjeski@ti.com

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为参考、在转接驱动器(INB)的输入端、眼图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将主题移至电子邮件以交换更详细的信息。

    此致、

    Lee