This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:焊接 USON6?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2051, TPD4S012, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709796/tpd4s012-soldering-uson6

器件型号:TPD4S012
主题中讨论的其他器 件:TPS2051、TPD4E1U06I 正在使用 OSD335x (PocketBeagle) USB 进行一些实验,技术备忘录中介绍了使用 TPS2051 (电源开关)和 TPD4S012 (ESD 保护)的参考电路。 TPS2051 (SOIC 封装)相对不错、但我的问题是 TPD4S012 (USON6封装)非常小、我对自己将其焊接到 PCB 没有信心。 我可能会使用这种邪教组织生产10-20个八位位组板、供实验室使用。 我想知道你对此有没有建议吗? 1) 1)焊接 USON6的好建议。 我可能会尝试烤箱或热空气(可能会吹掉这块微小的芯片?) 但它们会起作用吗? 2) 2) TPD4S012的任何分线板、以便我可以将其安装到 PCB 上。 3)可替代使用的备用芯片(可能采用较大的封装)。 我已经查看了您的 TPD4S012替代封装目录、但没有。 4) 4)或者、我是否可以不使用电路的 ESD 保护标准、它应该是可以的、至少对于我的实验室使用是可以的? (我知道 ESD 保护用于限制过流、因此如果连接的 USB 器件不消耗大量电流、则不需要?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否尝试使用 TPD4S012进行过流保护? 该器件用于 ESD 保护、因此会消散 ESD 瞬态脉冲。
    在焊接过程中,只要气流较低,就可以使用热风枪,这样就不会吹走部件。
    如果您想要替代产品、可以尝试使用 TPD4E1U06。 它采用 SOT23封装、更易于焊接。
    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 感谢您的评论。 看起来 TPD4E1U06没有 TPSDS012所使用的电源钳位、但我无论如何都要尝试 TPDS012 (对于初始测试、我不会将其安装在 PCB 上-并且我只会在电路板的另一部分正常之后尝试。)