This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:有关 TUSB321温度范围的一个问题

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686926/tusb321-one-question-about-tusb321-temperature-range

器件型号:TUSB321

您好!

您能否帮助我们检查 TUSB321是否能够通过以下可靠性测试?  

 TUSB321AI 呢? 这个可以支持数据表中的工业温度范围。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两种器件都应能够满足此规格。 TUSB321AI 在湿度为85%、110 C 时经过264小时的测试、通过测试。