This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:未供电器件的输出状态。

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710309/tca9548a-state-of-outputs-with-un-powered-device

器件型号:TCA9548A

从 I2C 开关的数据表中可以看出、只要开关未通电、I2C 总线的状态就不清楚。 它们都是(主器件和从器件)处于高阻态还是处于未定义状态?

感谢任何帮助/支持。

此致、Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    如果开关的 Vcc 未通电、则开关将具有高阻抗。

    "它们都是(主器件和从器件)处于高阻态还是处于未定义状态?"
    我假设从站位于开关通道上、而主站位于主通道上、则主站将无法与从站通信、因为开关是高阻态开关 由于上拉电阻器、从器件只会看到 Vcc。 (这是假设开关的 Vcc 与从器件和上拉电阻器的 Vcc 分离)。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby、这就是我要找的答案、Robert。