This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5851:栅极驱动器查询

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710403/iso5851-gate-driver-queries

器件型号:ISO5851

我们是否可以将此驱动器 IC 用于1200V SIC MOSFET?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanan、

    是的。 ISO5851可用于驱动1200V SiC MOSFET、具有高隔离额定值、高 CMTI、小传播延迟和高级保护功能。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢熊力的快速 回复和支持。

    此致、

    Saravanan。