This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181/IBIS 模型

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687051/tmds181-tmds181-ibis-model

器件型号:TMDS181

您好!

我知道 TMDS181的 IBIS-AMI 模型可以在产品文件夹中下载、但现在客户希望使用正常的 IBIS 模型。 那么、如果他们想要用作正常的 IBIS 模型、他们是否可以在 IBIS-AMI zip 中使用.IBS 文件?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    是的、客户应该能够单独使用.IBS 文件作为常规 IBIS 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    但是、请注意、该器件的 IBIS 模型是理想的、如果可能、应与 AMI 模型配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    是的、我知道建议将 AMI 模型用于此器件。

    此致、
    Satoshi