This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31E:高速 USB 2.0单端口开关

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710321/ts3usb31e-high-speed-usb-2-0-1-port-switch

器件型号:TS3USB31E
主题中讨论的其他器件:TS5USBC41

大家好、团队成员

 

我们的客户正在其系统中使用 TS3USB31ERSER (1.5mm x 1.5mm)。 对于下一代、客户正在寻找更小的封装。

我试图寻找它、但我找不到更多的小尺寸器件或任何类似的小器件。

 

我们是否可以为此推荐任何器件?

 

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    我可以在更小的封装中找到的最接近的替代产品是 TS5USBC41。 它是一款具有 OVP 的2:1多路复用器/多路信号分离器。 它采用 1.638mm×1.238mm WCSP 封装。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    感谢您的澄清。 我将分享这些信息。

    此致、
    宫崎