This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 MC3486 IC

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: MC3486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686872/using-mc3486-ic

主题中讨论的其他器件:MC3486

您好!

我正在使用具有 RS422差分输出的编码器、我需要将该信号与控制器连接。 为此、我将使用 MC3486线路接收器 IC。 我已经为 MC3486 IC 的输入提供了一个、信号、并将其输出到控制器中断。 B、B -与其他输入相同、并将其输出到控制器。

我是否需要在 IC 输入/输出端连接任何电阻器或其他组件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumitra、

    RS-422接口通常使用与电缆阻抗匹配的 A 和 A 之间的电阻(通常为100欧姆或120欧姆)在最远的接收节点端接。 这有助于通过减小线路末端可能发生的反射振幅来提高信号完整性。 一些人可能还会选择在 A 线路上实施弱上拉电阻、在 A 线路上实施弱下拉电阻、以便接收器在另一侧的驱动器处于非活动状态、断开等时检测到"高"信号

    除此之外、最好在器件的 VCC 引脚上使用去耦电容器(100nF)、 您可能希望在使能输入(因此即使它们不是由您的控制器驱动、它们也会被定义)和单端输出上使用上拉或下拉电阻器、以便它们在禁用时具有定义的电平。

    我希望这对您有所帮助、如果您遇到任何问题、请告知我们。

    最大