This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:关于 VDD18建议的工作电压

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686892/tusb1210-about-vdd18-recommended-operating-voltage

器件型号:TUSB1210

您好!

您能告诉我 TUSB1210 VDD18建议的最小和最大输入电压吗?
客户需要这些信息才能选择 LDO。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VDD18的最小值和最大值为1.71V 和1.98V。