This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:什么是上拉电阻器短路

Guru**** 2926600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710261/iso1541-what-is-pull-up-resistor-short-circuit

器件型号:ISO1541

大家好、

在我客户的应用中、SCL2和 SDA2通过电阻上拉至 VCC2 (3.3V)、如果其中一个电阻器短路(意味着 SCL2或 SDA2直接连接至 VCC2)且 I2C 数据处于通信状态、器件是否有损坏的风险?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    如果 VCC 上拉电阻器短路(电阻器值接近零欧姆)、则不会直接对器件 SCL 或 SDA 引脚造成任何问题、因为该电压不会违反器件工作条件。 但是、当 SCL 或 SDA 输出为低电平(这种情况经常发生)时、VCC 和 GND 会通过器件短路。 这可能会根据电源内部电流限制立即损坏器件。

    因此、对于器件的电流限制和正常运行而言、具有上拉电阻器是必需的。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koteshwar,

    非常感谢您的快速响应。

    陈文森