This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:复位引脚电容。

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686849/tca6408a-reset-pin-capacitance

器件型号:TCA6408A

大家好、

 您能为 TCA6408A 的复位引脚电容提供帮助吗?

此致、

Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathew、您好!
    复位引脚输入电容将非常接近 SCL、因此最大值为~7pF 大多数人在 RESET 引脚上添加电容以最大限度地降低对噪声的敏感度、您的应用是否有限制? 只是想了解应用。
    -弗朗西斯·胡德