This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:路径相同的第二系列 PCA9306

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710371/pca9306-series-two-pca9306-on-same-path

器件型号:PCA9306

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

作为标题、如果我们在同一路径上串联两个 PCA9306、有没有风险?

因为我们的 I2C 将通过大约100cm 的电缆、所以我们希望使用2个 PCA9306。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    除了考虑长线的正常情况外、在同一总线上使用其中两个器件不存在固有的风险。 但是、它们通常不用于补偿长总线电缆。

    您正在尝试使用 PCA9306完成什么功能? 这些器件是可作为开关运行的电压转换器、但它们不会隔离器件两侧的电容。 在使用长电缆连接器件的情况下、该系统很可能会具有大量的总线电容(可能高于标准允许的电容)、这些总线电容可能会降低上升沿的速度并降低可操作数据速率。 如果这是您尝试执行的操作、我建议改用缓冲器器件。 您希望线路上具有什么电容、您计划以什么数据速率运行?

    此致、
    Eric