This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSU6721:TSU6721至主机(USB)是否具有充电功能?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TSU6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709980/tsu6721-does-the-tsu6721-to-host-usb-have-a-charging-function

器件型号:TSU6721

尊敬的 TI 团队:

在   TSU6721 规范的应用图中

VBUS 可通过 TSU6721为电池充电。

但 TSU6721的 VBUS 可以为 USB 连接器(主机)充电吗?

如果不是、您能否为我提供类似的功能器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您尝试在什么应用中使用此器件? USB 设备或主机中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 设备中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但 TSU6721的 VBUS 可以为 USB 连接器(主机)充电吗?

    我觉得主机应该生成 VBUS、而不是 USB 设备。