This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C IO 扩展器

Guru**** 2849790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A, TCA6418E, TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686614/i2c-io-expander

主题中讨论的其他器件:TCA6416ATCA6418ETCA6408A

我的设计需要 I2C IO 扩展器。 该设计具有低功耗、可穿戴设备尺寸更小 的特点、因此该器件必须具有更小的尺寸、低功耗 以及更低的成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、pragma、

    您需要多少个 I/O 引脚?
    --------------------------------------------------
    下面是我查看大小的列表:

    TCA6416A (3mm x 3mm)
    TCA6418E (~2mm x ~2mm)
    TCA7408A (2mm x 2mm)
    TCA6408A (2.6mm x 1.8mm)

    在成本方面、我看到 TCA6408A 似乎是以1k 单位的价格获得最佳定位。 待机模式下的电流似乎约为1uA、运行模式下的电流约为6.5uA (取决于 Vcc 和其他参数)。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的 bobby:
    8 I/O 对我来说很好。 感谢您的建议。