This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:应该在 Vcc 侧连接 TVS 二极管

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710604/tpd4e001-should-tvs-diodes-be-connected-on-the-vcc-side

器件型号:TPD4E001
主题中讨论的其他器件:TPD4E05U06TPD4E1U06

团队、

我有一位客户评论说、他们通常不连接 Vcc 侧、因为根据我的经验、它会将 ESD 放电电流导入电源轨、 并会破坏 uC。  这还表明、当产品的接地侧机箱或机架本身不正确时、更可能出现这种情况。 对于我们建议是否应将 TVS 应用于电路的 Vcc 侧、我们有什么意见吗?

对于 TVS 阵列、我通常不连接 Vcc 侧、因为根据我的经验、它可以将 ESD 放电流引导到电源轨、和
可能会破坏 UC。  如果产品的接地侧没有机箱或机架、则更可能出现这种情况。  只是想知道您在其他客户使用方面的体验如何。  我设计了许多具有类似设备的产品,并始终未成功连接 Vcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    就 ESD 二极管上的 VCC 引脚而言、它可用作 VCC 轨的 ESD 二极管、但您可以更正的是、它主要用于将电流引导至电源轨。
    此外、它过去用于尝试降低 I/O 线路上的电容。 但是、现在我们已经推出了新器件、我们可以实现非常低的电容、同时仍具有非常强大的解决方案。
    总的来说、它们都可以正常工作、但如果您确实有敏感的电源轨、则可以使用不带 VCC 引脚的器件、例如 TPD4E1U06、或者如果您想使用更好的直通封装、则可以使用 TPD4E05U06。 如果您需要器件型号的建议、如果您告诉我器件的应用是什么、我将为您提供最佳建议。