This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6002:未使用的引脚端接。

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686565/tlk6002-unused-pins-terminations

器件型号:TLK6002

客户有 一个 TLK6002ZEU 设计、根据设备是接收器还是发送器的不同、它会保留一些未使用的 I/O。

当以下引脚未使用时、我该如何处理它们:
TXAP/N
RXAP/N
RAD_[19:0]
RXCLK_A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已移至高速接口论坛。

    HSI 团队、您能帮您解决 Naser 吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naser、

    TXA P/N -输出-保持开路

    RxA P/N -输入-保持开路或短接-输入将检测 LOS、输入信号< 75mV

    RAD_[19:0]-输出-保持打开

    RXCLK_A -输出-保持断开

    此致、

    Lee