This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:80MHz LVDS

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDS33, DS90LV048A, DS90LV028A, DS90LV011A, DS90LV047A, DS90LV027A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710504/sn65lvds1-80mhz-lvds

器件型号:SN65LVDS1
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS31、 SN65LVDS33、 DS90LV048A、 DS90LV028A、 DS90LV011A、 DS90LV047A、 DS90LV027A

您好!

我们希望在两个 MCU 之间使用高达80MHz 的 SPI 进行通信。

我们的想法是使用 LVDS、因为需要连接2个独立的 PCB

您会推荐哪款 LVDS 器件?

3V3电源上的3Tx、1RX。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个 PCB 之间的距离是多少?

    要使用 LVDS 运行高达80MHz 的 SPI、您很可能需要考虑往返计时延迟问题。 请发送电子邮件至 y-cai@ti.com。 我可以分享即将发布的有关 LVDS SPI 的 TI 设计指南。  

    如果需要宽共模输入范围、我们建议使用 SN65LVDS31/SN65LVDS33 4通道 LVDS TX/RX

    否则、可使用 DS90LV047A/DS90LV048A (4通道)、DS90LV027A/DS90LV028A (2通道)和 DS90LV011A/12A (1通道)的任意组合。  

    此致、

    蔡夏利