This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75452B:正常运行条件之外的行为

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710413/sn75452b-behavior-outside-normal-operating-conditions

器件型号:SN75452B

团队、

我的一个账户询问了电子设备上实施的组件 SN75452BP (商业温度范围)、该组件可提交至60°C/-20°C 的老化处理温度曲线

问题:

  • 如果是预期的、我们能否提供超出建议工作温度的任何数据、以了解可靠性和故障模式下的预期降级?
  • 当器件恢复至建议的工作温度时、是否恢复正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    在60°C 时、器件仍处于温度范围内、因此问题将是-20°C 从损坏的角度来看、封装和裸片都具有如此低的额定温度、因此我们不会对器件造成任何损坏。 但是、在-20°C 的温度下、您可能无法正常运行器件。 这可能是由于器件未打开。

    当返回到正常温度时、器件应正常工作。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius