This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:为什么 TUSB211数据表说 D1P 必须短接至 D2P?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686186/tusb211-why-the-tusb211-datasheet-says-the-d1p-must-be-short-to-d2p

器件型号:TUSB211

大家好、

我的客户希望使用器件 TUSB211。 但数据表显示 D1P 必须短接至 D2P。 我们需要检查原因。 谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    是要实现 TUSB211 D1M 和 D1P、以及 D2M 和 D2P 必须短接在一起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、TUSB211设计为在不中断 USB DP 和 DM 信号布线的情况下运行。 这还为器件启用了 BOM 选项、无需重新布局。