This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:DS80PCI102 -单通道 PCI 中继器

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710440/ds80pci102-ds80pci102---1-lane-pci-repeater

器件型号:DS80PCI102
主题中讨论的其他器件: DS125BR111

大家好、  

我考虑将 TI 的 DS80PCI102器件作为单通道 PCI 中继器使用在我为生产 JIG 设计的新 PCB 上

您能否告知此器件是否存在我应该了解的任何勘误表

我没有 I2C 访问或外部 EEPROM,我打算使用器件硬件引脚对均衡器和去加重功能进行编程–它们是否工作正常?

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    硬件引脚确实为 PCIe 应用提供了良好的调节范围。 我认为需要了解的最大信息是 PCIe 链路总衰减。 这有助于为应用配置合适的引脚设置。 对于 DS80PCI102等器件、最好将组件放置在链路中间位置。 如果器件需要靠近一侧或靠近另一侧、我会考虑使用 DS125BR111、因为它是一种线性度更高的设计、对这种类型的链路拓扑的响应更好。

    此致、
    Lee